“共同的特征: 质量、权威和创新”

除 "Baumer"(堡盟),以下品牌也代表着权威、创新精神和产品质量:

1+1=1

1+1=1- 重载组合产品

1+1=1代表着重载组合产品在一个坚固的单元中集成了重载编码器,测速发电机和超速开关。这使得在驱动应用中除了提供速度控制外还提供了更多的控制信号。 重载组合产品 - 在同一个轴上同时产生多种输出信号
- 节省空间的设计
-...

更多

ALINE

革命性高性能的芯片CMOS Opto-ASIC,可以获得更快速,温度稳定性能以及抗外界光干扰更强的传感器

更多

AlphaProx-电感式测距传感器(线性)

这类电感式传感器拥有快速的响应时间,高分辨和出众的重复精度

更多

波登

拥有160多年历史的波登品牌,早已成为全球机械压力测量产品的代名词。在2005年,波登海尼公司正式成为堡盟集团的一员。今天,波登海尼是堡盟集团的机械仪表竞争力中心,并拥有分别在法国和瑞士的两处生产基地。 关于更多信息可以登录:  www.baumer.com/bourdon/

更多

BTrace

在堡盟生产系统中,BTrace 是一个独特的订单计划管理方法。 它将精益管理,减少浪费,持续改善等理念紧密的联合在一起,并基于成本效益,可靠性,可追溯性,一致性和卓越性等为客户带来更多的附加值。
更多

CleverLevel - 智能型物位开关-万能物位开关

堡盟全能的智能型物位开关LBFS/LFFS是音叉物位开关的终结者。我们的物位开关采用最新的扫频技术,适用于非常粘稠的介质以及各种固态颗粒和液体。 由于智能型物位开关不受液体湍流,沉淀物,气泡,泡沫,悬浮颗粒的影响,它可以适用于非常苛刻的应用场合。和其他测量技术,如音叉,电导,超声波,光电原理相比,扫频技术有很多独特的优势:没有振动元件,不受介质电导,温度,压力变化的影响。智能型物位开关可以在现场...

更多

Color FEX – 更快更准确地检测颜色

Color FEX 是一种独特的智能型辅助装置,可以快速直观地进行设置以判断和区别三种色彩空间的各种颜色。基于此 ,VeriSens视觉传感器可以自动判断目标物颜色和色相,并以3D方式呈现。基于该技术,Baumer的视觉传感器令色彩相关应用变得很简单。
更多

DENEX

2011年末,原瑞典传感器制造商DENEX的产品与技术已经纳入堡盟公司。使得堡盟公司进一步加强了其在印刷包装行业的领导地位
更多

DuroProx – 全金属外壳电感式传感器

这类接近开关拥有坚固的外壳,使其对压力和高温有极强的抵抗能力。可以用于非常苛刻的使用环境中 - 高防护等级 IP69K
-
增强的温度范围(-25...+100° C)
更多

EURO-Flansch B10

欧式法兰 B10

欧式法兰B10是世界上用于重载轴编码器的加紧法兰的标准。

更多

Ferraris-Beschleunigungssensoren

法拉利加速度传感器

法拉利涡流加速度传感器通常提供用于在恶劣环境中应用的驱动控制的关键信号。他们通常能改善驱动的动态响应,抗干扰性和同步性,并增加平滑性。 法拉利加速度传感器的使用 - 减少了机械驱动部件的磨损
- 避免了不需要的噪音的产生
- 避免了不需要的噪音的产生

更多

[Translate to int-zh:] FEX

FEX –拥有专利的图像处理器

VeriSens视觉传感器中具有专利的Baumer FEX 图像处理器可以实时的计算出基于灰度等级图片的轮廓。这令可靠的物体识别成为可能,即使是在外部光照条件较差的情况之下。 更多

更多

[Translate to int-zh:] FEXLoc

FEXLoc – 360°强大的目标定位

Verisens视觉传感器的FEXLoc目标定位在检测中实现可靠的360°目标识别,因为被测试物可以进行虚拟的目标物对齐。这意味着不再需要依靠机械方式对齐目标物。 更多

更多

GammaProx – 感应距离增强型电感式传感器

这类传感器可以检测铁和其他金属物体例如铜。可以用在线圈和变压器生产,或者装配搬运和机器人应用领域进行金属目标物的检测和计数

更多

HDmag

HDmag —高分辨率的无轴承编码器

HDmag 无轴承编码器基于高分辨率磁栅尺感应技术结合了数字实时信号处理技术 HDmag 编码器支持
更多

Hübner Berlin

Hübner Berlin - 堡盟重载产品能力中心

Hübner Berlin公司,现在是Baumer Hübner,是堡盟集团在驱动技术方面的重载传感器的能力中心。Hübner...

更多

LOGIPAL- 颜色传感器

LOGIPAL是拥有扁平金属外壳的颜色识别传感器.

更多

LongLife

长寿命-重载测速发电机

用于重载测速发电机的长寿命技术基于嵌在换向环中的银轨 长寿命测速发电机组合
更多

LowHarmonics

低谐波-低谐波的正余弦编码器

低谐波是产生可以忽略谐波的正余弦信号的领先世界的技术。 低谐波正余弦编码器确保 - 改善控制质量
- 较低的驱动发热
- 更高的能量效率

更多

MAGRES

MAGRES —坚固的磁感应绝对值编码器

MAGRES 编码器是一些具有专利的磁性单圈和多圈感应技术组合的绝对值编码器具高分辨率完全非接触的特点
更多

MicroGen

MicroGen —无齿轮、无电池的无磨损多圈计数器

获得专利的微发电机 MicroGen是新一代绝对值多圈编码器的核心元件 MicroGen
更多

MY-COM – 拥有 1um 精度的世界上最精准的限位开关

凭借高达1 um的重复精度,MY-COM产品是世界上精度最高的紧凑型机械式限位开关。拥有各种不同的机械和电气形式的
更多

OptoPulse

OptoPulse —一款新的用于增量式编码器的基准

由于创新的光电感应技术,增量式 OptoPulse 编码器能够在整个温度范围内提供非常高的精度和始终保持高质量的信号。这款编码器是基于单片电路OptoASIC,
更多

proTect+

protect+ 是一种密封理念,提供了在苛刻条件下最大的可靠性。这些通过特殊的设计以及精挑细选下高品质材料得以实现。  即使经过无数次的温度循环测试,在经受各种冲击条件下传感器依然可以在整个温度范围内达到IP69K
更多

qTarget – 节省安装时间

堡盟独特的设计,确保传感器的光束和安装孔对齐。这不仅消除了单体部件的误差,而且提供了该系列所有传感器具有一致的对齐精度

更多

Baumer qTeach™ - 易操作,安全无磨损

qTeach 是一种全新的,便捷的无磨损调试方法。只需要使用任意铁磁性工具触碰传感器,就可以进行自学习设定。蓝光LED
更多

Safety

安全 - 重载超速开关

具有安全标签的传感器推荐用于有增强安全的需求的应用中。 比如,机械或电子的安全超速开关除了用于当编码器运行速度过高或过低时的操作外,还通常执行关键的安全功能。 用于功能安全的应用,堡盟提供了多种具有
更多

SCATEC- 激光拷贝计数器

堡盟的 SCATEC 拷贝计数器在重叠物品流技术领域可谓业界翘楚。而且针对在并排无间隙产品传输中的个体识别检测方面SCATEC
更多

智能反射 – 无需反射板的反射式光电传感器

该传感器工作原理实现了无需反射版的稳定物体检测。极大的节省了成本。智能反射产品可以检测任意目标物,无论何种外形,颜色或者表面处理。无需额外安装独立的接收器或者反射版 - 基于光阻隔原理确保了最高稳定型的物体检测
-
更多

[Translate to int-zh:] VeriSens

VeriSens 视觉传感器

VeriSens 视觉传感器是具有传感器外形的紧凑的图像处理系统。图像传感器、光源、镜头、软/硬件,以太网和数字接口全都集成在工业级的紧凑外壳之内。 更多

更多

12