时间减半:16款堡盟新型VeriSens视觉传感器显著提高生产效率

星期三, 7. 十二月 2016
[Translate to int-zh:] Baumer VeriSens vision sensor

内置工业以太网接口的新款VeriSens视觉传感器可将生产效率提高了一倍。

XC、XF、ID系列的新款510、700和800型VeriSens视觉传感器可将基于图像的质量检查效率提高一倍。它们都集成了工业以太网接口,具有满足物联网所要求的高连通性。这几款产品将于2016年12月开始进入批量生产。 

16款新型VeriSens视觉传感器具有更强的处理性能,能够将目标定位、读码和文本读取等许多应用中的图像处理时间减少一半,生产效率翻倍——单位时间检测的物体数量增加一倍。此外,单个视觉传感器在相同时间内完成的特征检查数量提高了一倍,从而扩大了检查范围。其成熟的读码算法提高了工业条件下的读取可靠性。可配置的网络接口也通过最新VeriSens MultiViewer进行了扩展,只需在一个浏览器屏幕上就可以同时查看多达16个VeriSens视觉传感器,而且浏览器屏幕还可以根据运行过程进行调整。这样,操作人员便可以对整个系统进行跟踪。集成的PROFINET接口确保在工业互联网中与其他设备高效对接,既简化了安装难度,又减少集成和布线的工作量。 

在所有的工业领域,VeriSens视觉传感器堪称复杂检查任务的完美解决方案。它可以一次同时进行多达32项特征检查:有无与完整性检查、物体位置检测以及纯文本(OCR/OCV)、矩阵码、条形码(包括GS1码)等印记的读取与评估使用VeriSens Application Suite应用程序包(兼容所有系列的配置软件,具有统一的用户界面),视觉传感器的安装只需短短几分钟。传感器配备了堡盟的专利FEX图像处理器,能够实时完成基于轮廓的图像处理,能够始终确保了图像评估的稳定性。此外,通过可配置的网络接口,用户可以直接在设备控制浏览器中很方便地对传感器进行配置。 

facebooktwitterlinkedin