高灵敏度AlphaProx:全球首款用于测量微小位置变化的电感式传感器

星期四, 10. 十一月 2016
[Translate to int-zh:] Baumer AlphaProx High Sensitivity

AlphaProx高灵敏度传感器——高效测量微小位置变化的高性价比解决方案

随着全新的AlphaProx IR12和IR18高灵敏度传感器问世,堡盟推出了一款真正的全球创新产品:首款用于测量微小位置变化、具有自学习功能的标准型电感式传感器。这两款传感器具有高灵敏度和高线性度,是间接测力的理想选择。例如,通过测量机器中金属支架的变形,可以确定作用在该支架上的负载。此外,解决这一问题的唯一途径是,使用昂贵的电涡流传感器或者安装很麻烦的应变计。除了性价比极高之外,AlphaProx高灵敏度传感器还具有另一项重要优势:传感器采用创新的自学习方法,安装和启动方便、快速。现在,再也不需要进行费力的精密机械调节。 

AlphaProx高灵敏度传感器的测量范围为0.25 mm,即使在恶劣环境中也能检测微米级位置变化。由于测量范围减小,即使是最微小的位移也会导致输出信号显著变化,甚至可以使用标准型8位输入模块对其做进一步处理,非常方便。AlphaProx高灵敏度传感器的测量范围还可以根据客户需求进行定制。 

尽管AlphaProx高灵敏度传感器的测量灵敏度很高,但由于采用了创新的单点自学习方法,因此可以非常方便、快速地投入使用:只需将传感器放置在待测物体前约1至3毫米的地方。只需通过自学习命令,传感器便可记录下此位置,这样,传感器就可以显示在此位置定义的输出值(偏移校正)。AlphaProx IR12和IR18传感器与其它传感器一样,可以设置起始或结束位置(0V或10 V);而独特之处在于:还可以设置中间位置(5V)。因此,这两款传感器非常适合测量轴的振动。该传感器在整个测量范围内的输出信号都是线性的,并且在批量生产中的偏差极低。这意味着在安装多个传感器时就无需逐个调节,从而大大简化安装。就方便性和效率而言,这无疑又是一大优势。 

AlphaProx高灵敏度传感器的外壳设计紧凑,不带外部放大器,因此极具吸引力,可替代电涡流传感器。此外,它们还易于安装,不与待测物体接触,因而不会对其产生任何影响,堪称应变计的理想替代方案。传感器可以安装在不同的位置,因此适合所有的机器设计。凭借自学习功能,如果发生偏移,传感器还可以在随后任何时候进行校正。 

堡盟的AlphaProx电感式测距传感器平台非常灵活,所有产品都集成了估算求值电路,性价比极高,适用于工业自动化领域。无论面临何种情形,比如空间狭小、距离过长、环境苛刻、位置发生微小变化、测量精度要求高,易于安装的AlphaProx传感器均能提供完美的解决方案。

facebooktwitterlinkedin