采用PosCon HM光切传感器实现创新的物体高度测量

星期四, 5. 五月 2016
[Translate to int-zh:] PosCon HM, the unique, compact measuring unit for the intelligent height measurement of objects

PosCon HM光切传感器是一款独特的紧凑型测量装置,能够智能地测量物体高度

堡盟的PosCon HM光切传感器是一款独特的紧凑型测量装置,能够智能地测量物体高度,并提供五种关键数据。PosCon HM传感器不仅能够测量物体的最大、最小和平均高度值还能够提供标准偏差和高度差,而不受物体位置影响。这款传感器在出厂前已经完成校准,随时可用于测量。凭借高达2微米的分辨率和高达500Hz的测量频率,即使是在环境光条件不断变化的情况下,该传感器也可提供可靠的测量结果。测量值以毫米为单位显示并且可以直接在指定的控制系统进行处理。该传感器所采用的算法非常强大,每次测量都能够对多达600个高度数据点进行分析。这样,即使是表面柔软的物体(如橡胶密封圈),也可以精确测量,无需准确定位待测物体。 

所有功能都集成在传感器中,包括每种关键数据可配置的限定值。到达某一个特定的限定值会触发开关量输出,再也不需要通过外部软件进行繁琐的功能开发,只需通过简单的参数设置即可完成应用部署,从而显著减少应用的编程工作量和安装时间。    

凭借其智能化功能,PosCon HM光切传感器能够为基于连续物体几何尺寸比较的测量和测试应用提供智能型解决方案。凭借集成在传感器中的评估算法,PosCon HM传感器具有出色的性价比,是众多检查和分选应用的理想选择。一旦拥有PosCon HM,用户就能够简单、高效地对质量过程进行持续优化。

facebooktwitterlinkedin