创新转子技术提高轨道车辆的功能性和安全性

星期四, 6. 九月 2012

BPIV的创新转子技术可提供四种完全独立的电隔离感应系统

BPIV编码器是堡盟在轨道车辆解决方案与技术进步等方面所拥有的丰富经验的巅峰之作。

BPIV创新转子技术具有高可用性,并且可提供四种完全独立的电隔离感应系统,给人们留下深刻的印象。这样,轮副转速信息能够同时传输给独立子系统,例如滑动控制系统、转速与转差调节系统、门锁和走板控制系统等。

每个感应系统的脉冲率均可在50-1600之间灵活调节,实现了精确控制,相当于每圈最大6400步。集成功能监测系统一直监测所有编码器功能,甚至探测电缆断裂,在确保高水平运行安全方面起到重要作用。

轨道车辆所用编码器的要求极高。编码器在灰尘、油脂、喷淋水、冷凝水、剧烈温差、极高温或极低温等极端环境中必须不受任何影响。由于直接安装在无悬挂转向架上,所以编码器承受巨大的冲击和振动载荷,这也是一个极大的挑战。堡盟为轨道车辆提供的编码器基于稳固的磁感应技术,因此特别可靠,完全不受各种轨道交通载荷的影响。此外,即使是在极高的转速下,创新的转子技术也能确保卓越的信号质量,。除了符合EN50128、EN50129、ETCS等所有轨道标准之外,BPIV还可提供通过SIL 2认证的型号。编码器在机械方面与现用车辆兼容,适用于新设备制造和翻新。

 

 

facebooktwitterlinkedin