与全球最强劲的柴油机车一同飞驰——紧凑型重载编码器

星期一, 28. 二月 2011
461

  • 增量式编码器
  • 轴径ø10mm或ø11mm
  • 分辨率1...2500个脉冲
  • EURO法兰B10
  • 逻辑电平HTL或TTL

在用于交通系统、轨道技术、集装箱起重机等恶劣环境条件时,编码器必须符合苛刻的工业要求。例如:加强防护型电子元件和机械设计、耐冲击、抗振、耐高湿,以及确保在大温度范围内可靠运转。

堡盟运动控制产品部门拥有丰富的专业经验,为严苛的环境特别开发出多种编码器配置。FOG 9增量式编码器系列即是一个典型实例,其可靠性已在全球功率最高的四轴液压柴油机车中得到验证。Vossloh开发的MaK 2000-4 BB的功率为2700 kW,能够在745 t牵引力的条件下完成2.8%爬坡。这个性能非常出色,通过采用优化车轮旋转-打滑控制系统实现,此系统能够探测车轮在摩擦极限时的打滑情况。堡盟重载增量式编码器提供所需要的转速反馈,该编码器通过B10 EURO法兰直接安装到非悬挂轴上。

紧凑的设计、铸铝制外壳和不锈钢轴及双轴承提供了超高的抗冲击和抗振动保护,并且能够承受-30至+100 °C的环境温度。铠装软管保护用户配置电缆不被石屑割开。重载编码器提供高达2500 ppr的分辨率,采用Opto-ASICs的抗冲击和抗振动感应方法,配备亮度可控LED。高压功率晶体管确保方波信号的可靠、无噪声长距离传输。

facebooktwitterlinkedin