通过IO-Link巧妙实现传感器智能

多年以来,工业应用对传感器的要求越来越高。尤其是随着工业4.0时代的来临,在实现过程自动化和网络化以及提高过程效率方面,人们对传感器的要求与日俱增。凭借IO-Link技术,可以轻松实现由主控制器向堡盟传感器发送所需集成的参数数据,比如测量范围或开关距离。反过来,传感器也可以向用户提供过程数据和诊断数据,比如传感器的当前状态(如开关点、报警信息)。

IO-Link可为您提供以下帮助:

  • 采用自动化配置的方式快速轻松地安装传感器
  • 轻松更换传感器
  • 通过主动维护/状态监测提高过程效率,将成本降至最低
  • 获取传感器级的多项诊断功能

作为IO-Link协会成员,堡盟参与了标准的开发,并且成为首批在其传感器产品中采用最新《智能传感器协议1.1》的制造商之一。

  • 什么是IO-Link?
    •  
      什么是IO-Link?

      IO-Link通讯标准是第一种国际标准化IO技术(IEC 61131-9),该技术采用长达20米的非屏蔽三芯线缆,布线极为简单,可轻松实现传感器与控制系统的简单、智能连接。这种标准化连接采用M5、M8和M12连接器。

      IO-Link不是总线系统,而是用于传感器/执行机构与控制系统并行连接的点对点接口。通过该连接,可以采用IO-Link模式传输参数、过程数据和诊断数据,无需其他任何布线工作。这样,就可以在主控制器与传感器之间大量交换各类数据,其中主要是由主控制器向传感器传输参数数据。如有需要,周期性过程数据以及服务和诊断数据也可由传感器反向传输至主控制器。

      所有参数都可以保存到控制系统中。如果需要在设备运行过程中更换出现故障的传感器,控制系统可以根据ID号识别该传感器,并自动将对应参数发送至新传感器。因此,IO-Link技术不仅能够减少传感器集成和设置所需的工作量,同时还能提高生产过程的效率。

       
      运行模式

      IO-Link主控制器的每个端口都可以在SIO模式(标准IO模式)或IO-Link模式下运行,因而它们能够处理来自所有传感器的信息。在SIO模式下,传感器的工作方式与传统传感器类似。测量值和开关状态通过数字量或模拟量输出发送至控制器。在IO-Link模式下,传感器的数字量输出用作双向串行接口,以便交换测量数据和诊断信息。在该模式下,参数也可以用于重新配置传感器。

      该标准设置每个周期发送2字节的过程数据包,当然用户也可以选择更大的数据包(帧类型),甚至能够以相对较低的周期率,发送长达32字节的大数据包。

    产品系列
    优势一览
    • 自动化传感器配置(参数设置)

      • 通过自动化配置功能实现快速简单的传感器设置。
      • 利用针对具体应用的参数,您可以快速更换传感器。
      • 便于配置难以查看的传感器。 
         

      快速更换传感器

      • 即使是未经培训的人员,也能快速简单地更换传感器。准确识别传感器,并自动加载参数。
         

      主动维护/状态监测

      • 可单独定义传感器的各个参数(如污染阈值),延长维护和检修周期。
      • 过程安全:在系统停机前检测到传感器处于临界状态,便于开展以需求为导向的高效维护。 
         

      操作简单,价格适中

      • IO-Link可实现并行布线,并且能够规模更换。
      • 可更换模拟量信号路由。
      • 采用同一类型的标准化接口和线缆。
      • 能够轻松支持模块化机器设计方案。
    IODDs
    • 每个IO-Link设备都带有设备描述,称之为IODD(IO设备描述)。其中包含了制造商、产品编码、功能等相关信息,用户可以轻松导出这些信息并进一步加以处理。每个设备(即传感器)都通过其独一无二IODD及其内部设备ID进行标识。IODD包含多个文件:一个主文件和可选的外部语言文件(均为XML格式)以及图像文件(PNG格式)。

      点击此处, 您可以查看特定传感器的堡盟IODD信息。